This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:低频与高栅极电容搭配使用的栅极电阻器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728105/lmg1020-gate-resistors-in-low-frequency-use-with-high-gate-capacitance

器件型号:LMG1020

Ω 建议在 OUTH 和 OUTL 上至少使用一个2k Ω 电阻器、以避免由引起的电压过载

电感振铃。 是否可以使用   频率 为60kHz、具有2nF 输入电容的0 Ω 栅极电阻器?

谢谢、致以诚挚的问候

Mikko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mikko、

    感谢您对我们的关注、我叫 Mamadou Diallo、我将帮助解决您的问题。

    请找到我的同事 Mateo 编写的选择指南、该指南将帮助解决您的问题。

    www.tij.co.jp/.../slla385.pdf

    如果您有其他问题、请告知我们、如果这有助于解决您的问题、请按绿色按钮。

    谢谢

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mamadou、

    我的问题是、更适合使用具有更高栅极电容的 LMG1020驱动器。
    LMG1020数据表先前版本的上升和下降时间指定为1nF、但新版本于2018年6月修订、将其删除。
    我们以16+16的形式使用 EPC2021晶体管、因此需要具有尽可能高上升和下降时间的小型栅极驱动器。
    此外、最小传播延迟对于避免同步整流器中的 GaN 体二极管导通至关重要。 LMG1020低频使用60kHz 时、峰值电流或功率耗散是否存在任何可靠性问题?

    此致、谢谢
    Mikko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mikko、

    感谢您的澄清。 所述晶体管(ECP2021)在总栅极电荷 Qg (最大值)指定为19nC。

    "我们以16+16的一组形式使用 EPC2021晶体管"
    您的意思是说您并行驱动16个? 您能否确认并联驱动的晶体管数量?

    请记住、在没有栅极电阻器的情况下驱动晶体管将导致栅极驱动器中完全耗散的总功率。

    尽管传播延迟是您的优先考虑因素、但该串联电阻有助于共享由以下公式得出的功率耗散:
    PSW = 0.5 x Qg x Vdd x Fsw x (roff/(roff+Rgate)+ rON /(Ron+Rgate))。

    根据所驱动的 FET 数量、我们可以估算功率耗散、但通常我们建议添加小型栅极电阻器。

    提前感谢您的澄清。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mamadou、

    µΩ 以112 μ F 的并联电流驱动16个晶体管、目前我们为2个晶体管使用1个栅极驱动器。 是否存在任何容性负载限制或仅功率耗散。 您能不能在60kHz 时检查 LMG1020是否适用于1个和2个 EPC2021晶体管、而不使用栅极电阻器。

    非常感谢
    Mikko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mikko、

    感谢您澄清这些细节。

    因为我看不到功率耗散和负载电容方面的任何潜在限制。 根据我的估算、在60kHz 时、驱动器功耗将等于52.4mW、对于该器件而言不应成为问题;也就是说、没有任何串联栅极电阻器。 该器件的额定频率为60MHz、低频运行和 Vdd 的组合甚至应与容性负载一同输出。

    如果您有其他问题、请告知我们、如果这有助于解决您的问题、请按绿色按钮。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mikko、

    在使用 EPC2021时的驱动器损耗方面、@ 60k 不大。
    请查看 www.ti.com/.../slua618.pdf 上的第2.7节
    由于 Fsw 很小、Vdrv 很小、总栅极电荷也很小、因此驱动器的总功耗不大。
    (15nC)(5V)(60kHz)= 4.5mW x 2 EPC = 9mW
    可用总功耗@ 25C amb 温度为(150Tjmax - 25Ta)/133.6 RJA = 935mW
    您的驱动器的总噪声小于2deg C、因此在使用一个1020而不使用栅极电阻器的情况下驱动2xEPC2021不会出现问题

    谢谢、