请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24780S 从数据表中、我们可以看到从 ACN/ACP 到 GND 的陶瓷电容器具有不同的值、可提供共模滤波。 一个是0.1uF,、另一个是0.01uF。
因此、我想知道两个电容器的值为何不同、因为它们提供相同的功能。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
从数据表中、我们可以看到从 ACN/ACP 到 GND 的陶瓷电容器具有不同的值、可提供共模滤波。 一个是0.1uF,、另一个是0.01uF。
因此、我想知道两个电容器的值为何不同、因为它们提供相同的功能。