This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:从 ACP/ACN 到 GND 的陶瓷电容值

Guru**** 2548690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745112/bq24780s-the-value-of-ceramic-capacitors-from-acp-acn-to-gnd

器件型号:BQ24780S

从数据表中、我们可以看到从 ACN/ACP 到 GND 的陶瓷电容器具有不同的值、可提供共模滤波。 一个是0.1uF,、另一个是0.01uF。  

因此、我想知道两个电容器的值为何不同、因为它们提供相同的功能。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从 ACN 到 GND 的0.01uF 是一个拼写错误。 根据 EVM、所有三个电容器应都为0.1uF。