请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950 大家好、
我正在阅读 SLUA560C 应用手册:UCC28950 600W 相移全桥。 以下是链接:www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp
您能帮我理解第5页中的方程式13和14吗? 您是如何获得这些方程的?
此致、
杨波!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在阅读 SLUA560C 应用手册:UCC28950 600W 相移全桥。 以下是链接:www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp
您能帮我理解第5页中的方程式13和14吗? 您是如何获得这些方程的?
此致、
杨波!
你好、Yangbo
这些公式是从梯形波形 RMS 值的正常计算得出的-例如,您可以在 https://masteringelectronicsdesign.com/the-rms-value-of-a-trapezoidal-waveform-part-2/上的示例中看到该推导 。 本站点给出了梯形波的等式、如所示
此公式可按应用手册中使用的格式处理
我用 I 替换了 V。 次级电流的占空比是初级侧的一半、因为电流在次级绕组的两个半部分交替流动、这是使用 D/2而不是 D 的原因(即我们使用 T1/T_cycle 而不是 T1/T、Tcycle 当然是2*T)
下一步是计算次级波形的三个不同部分(下面是红色、蓝色和绿色)期间的电流 RMS、然后按照应用手册的 eq 16中所示对其进行求和。
希望这能解答您的问题、如果您需要更多信息、请告诉我。
此致
Colin