This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950 600W 相移全桥应用手册

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725592/ucc28950-ucc28950-600-w-phase-shifted-full-bridge-appnote

器件型号:UCC28950

大家好、

我正在阅读 SLUA560C 应用手册:UCC28950 600W 相移全桥。 以下是链接:www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp

您能帮我理解第5页中的方程式13和14吗? 您是如何获得这些方程的?

此致、

杨波!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yangbo、

    支持 UCC28950的 AE 在9月19日之前休假、您能等到那时再回答吗?

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    记录良好。 谢谢!

    杨波
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yangbo

    这些公式是从梯形波形 RMS 值的正常计算得出的-例如,您可以在 https://masteringelectronicsdesign.com/the-rms-value-of-a-trapezoidal-waveform-part-2/上的示例中看到该推导 。 本站点给出了梯形波的等式、如所示

       

      此公式可按应用手册中使用的格式处理

    我用 I 替换了 V。 次级电流的占空比是初级侧的一半、因为电流在次级绕组的两个半部分交替流动、这是使用 D/2而不是 D 的原因(即我们使用 T1/T_cycle 而不是 T1/T、Tcycle 当然是2*T)

    下一步是计算次级波形的三个不同部分(下面是红色、蓝色和绿色)期间的电流 RMS、然后按照应用手册的 eq 16中所示对其进行求和。

    希望这能解答您的问题、如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致

    Colin