This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ33100:bq33100和超级电容器验证和测试

Guru**** 2549940 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745262/linux-bq33100-bq33100-and-supercap-verification-and-testing

器件型号:BQ33100

工具/软件:Linux

你(们)好

有关 bq33100超级电容器管理器的更多信息

1.我想知道、bq33100在系统启动时会对超级电容器做什么?(例如:充电或放电或两者兼而有)
2.我在同一系统中使用超级电容器(a)和(b)、超级电容器(a)电池状态为"故障"、更改为超级电容器(B)电池状态为"最佳"、
然后再次使用超级电容器(A)、电池状态恢复为最佳状态。 我想知道,判断的规则是什么?

谢谢

伊文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iven、您好!

    很抱歉、但我不明白您对启动时发生的情况的理解。 bq33100不是充电器、而是监测超级电容器 SOC 的监测计方法。

    您还能在第2点进一步澄清吗?

    谢谢

    Miguel