请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ33100 工具/软件:Linux
你(们)好
有关 bq33100超级电容器管理器的更多信息
1.我想知道、bq33100在系统启动时会对超级电容器做什么?(例如:充电或放电或两者兼而有)
2.我在同一系统中使用超级电容器(a)和(b)、超级电容器(a)电池状态为"故障"、更改为超级电容器(B)电池状态为"最佳"、
然后再次使用超级电容器(A)、电池状态恢复为最佳状态。 我想知道,判断的规则是什么?
谢谢
伊文