This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54610:在断电时 SS/ENA 电压上跳

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729667/tps54610-ss-ena-voltage-jump-up-when-power-off

器件型号:TPS54610

大家好、团队、

客户对 TPS54610有一个问题。

下面是客户的原理图、一个10nF 电容器在 SS/ENA 引脚上进行了调色。

当 TPS54610断电(VIN 降至 UVLO 以下)时、SS/ENA 引脚电压将跳至0.9V、如下所示。 我们检查了 VIN 和 SW 波形、如下所示。

您能否在 TPS54610停止开关后检查 SS/ENA 电压跳变是否正常?

谢谢。

Johnny

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johnny、

    我们将对此进行研究。 如果我们需要订购 EVM 进行检查、可能需要几天时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    请帮助在 EVM 上验证它。 期待您的反馈。

    谢谢。
    Johnny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    我认为这是正常操作:

    VIN 电压源关闭。

    EN 跟踪 Vin、直到 Vin 达到 UVLO 电压约为2.8V

    UVLO 停止使 SS/ENA 通过内部放电电路放电。

    VIN 继续下降。

    在大约1.2V 的电压下、内部逻辑没有足够的电压来运行、但是有足够的电压来使内部结正向偏置、因此 SS/ENA 被上拉至 Vin。

    输入电压和 SS/ENA 均对地放电。