请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54610 大家好、团队、
客户对 TPS54610有一个问题。
下面是客户的原理图、一个10nF 电容器在 SS/ENA 引脚上进行了调色。
当 TPS54610断电(VIN 降至 UVLO 以下)时、SS/ENA 引脚电压将跳至0.9V、如下所示。 我们检查了 VIN 和 SW 波形、如下所示。
您能否在 TPS54610停止开关后检查 SS/ENA 电压跳变是否正常?
谢谢。
Johnny
谢谢。
Johnny