请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24070 主题中讨论的其他器件: BQ24074、 BQ24073
尊敬的 TI:
我们正在设计一个使用 bq24070通过5V 3A 交流适配器为单节锂离子电池充电的设计。
有人提出了一个具有相同 IC 的附加辅助组件的想法、我想知道这是否可行。
实际上、会有另一个电池组、其 bq24070与现有电池组一致。
我们认为、如果5V 交流适配器为两个电池组充电、这可能会起作用。
但是、如果没有它、辅助电池组的输出(4.4V)是否足以为现有电池组供电(其中已有 bq24070)?
提前感谢。
此致、
Kevin Knicker