This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:输入电源

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070, BQ24074, BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729906/bq24070-input-power

器件型号:BQ24070
主题中讨论的其他器件: BQ24074BQ24073

尊敬的 TI:

我们正在设计一个使用 bq24070通过5V 3A 交流适配器为单节锂离子电池充电的设计。

有人提出了一个具有相同 IC 的附加辅助组件的想法、我想知道这是否可行。

实际上、会有另一个电池组、其 bq24070与现有电池组一致。

我们认为、如果5V 交流适配器为两个电池组充电、这可能会起作用。
但是、如果没有它、辅助电池组的输出(4.4V)是否足以为现有电池组供电(其中已有 bq24070)?

提前感谢。


此致、

Kevin Knicker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    如果我理解您的问题、您希望使用一个 USB 适配器为2个 BQ24070器件供电。 如果是这种情况、我建议您查看 BQ24073 (OVP =6.6V)或 BQ24074 (OVP = 10.5V)。 这些器件具有 VIN_DPM。 VIN_DPM 允许器件通过减小输入电流、即使 VIN 因重负载而下降、也能继续充电。 如果您想将2个充电器连接到1个 USB、这将是一项有用的功能。 您可以在以下网址阅读更多信息: www.ti.com/.../slua400a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Raheem。 我将介绍如何使用 bq24073。
    此致、
    Kevin