This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26420:LM26420XMH/NOPB 故障

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729535/lm26420-lm26420xmh-nopb-failure

器件型号:LM26420

我们看到 LM26420的故障相当一致。 多年来、我们一直在许多设计中使用此器件、因此我们发现这种情况令人吃惊。 我们发现、在某些器件上、输出2上的低侧 FET 在多次上电后发生分解。 我们通过隔离输出并测量输出到 GND 来检测这一点。 初始电阻是 Ks 到 GND 的倍数、当我们看到此击穿时、GND 的输出电阻降至几欧姆、然后亚欧姆。 该部件此时变得非常热、显然无法调节。

此器件最近是否发生了芯片变化? 有什么想法会导致此故障? 我们正在尝试在不同 PCB 上进行相同的测试、以查看测试是否同样失败。

附在原理图中:

任何输入都很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    这是新设计还是已投入生产一段时间? 我看到使用了输入滤波器、因此如果输入端出现任何振铃、导致超出器件的绝对最大值、请检查用例中的输入电压波形。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    是的、这些输入电感器的值非常大。  通常情况下、使用较大的电感器需要在输入端的电感器和初级陶瓷旁路电容器之间使用一些大容量电容。  您能否检查 VIN 输入是否存在任何异常过压情况、尤其是在断电时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我甚至没有注意到输入电感器。 这是一种新设计、电感器不在其他使用 LM26420的设计中。

    我将绕过电感器(0欧姆电阻器)并更换 LM26420、看看我们是否再看到此问题。

    感谢您的关注。