This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC28951-Q1

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729345/ucc28951-q1-ucc28951-q1

器件型号:UCC28951-Q1

你好

您在数据表 UCC28951-Q1中提到了匀场电感,什么是匀场电感及其用途及其应用? 何时使用垫片电感器?  

请告诉我!

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajashekar、

    我们支持 UCC28951-Q1的 AE 明天将回到办公室。 我已将此帖子分配给他以回答您的问题。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajashekar

    在电桥的"左侧"或"无源/有源"桥臂上驱动 ZVS 转换所需的能量(UCC28951-Q1数据表中简化版应用图中的 QA 和 QB)由变压器初级的漏电感提供。 有时、变压器漏电感不够、因此我们必须添加一个与变压器串联的额外电感器。 这个额外的电感器被称为垫片电感器。 例如、如果您需要50uH 的电感来驱动 ZVS 转换、并且变压器具有20uH 的泄漏电感、则需要30uH 的垫片电感器。

    驱动桥的"右侧"或"主动/被动"桥臂(QC 和 QB)上 ZVS 转换的能量 由泄漏电感器+垫片电感器中的能量以及变压器磁化电感和输出电感器中的能量提供、因此在有源/无源桥臂上实现 ZVS 比在无源/有源桥臂上实现 ZVS 要容易得多。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/_7E002400_at-is-the-function-of-the-shim-inductor-and-clamp-diodes-in-the-primary-circuit.docx

    如果您需要更多信息、请告诉我

    此致

    Colin

    Colin