你好
您在数据表 UCC28951-Q1中提到了匀场电感,什么是匀场电感及其用途及其应用? 何时使用垫片电感器?
请告诉我!
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
您在数据表 UCC28951-Q1中提到了匀场电感,什么是匀场电感及其用途及其应用? 何时使用垫片电感器?
请告诉我!
谢谢。
您好 Rajashekar
在电桥的"左侧"或"无源/有源"桥臂上驱动 ZVS 转换所需的能量(UCC28951-Q1数据表中简化版应用图中的 QA 和 QB)由变压器初级的漏电感提供。 有时、变压器漏电感不够、因此我们必须添加一个与变压器串联的额外电感器。 这个额外的电感器被称为垫片电感器。 例如、如果您需要50uH 的电感来驱动 ZVS 转换、并且变压器具有20uH 的泄漏电感、则需要30uH 的垫片电感器。
驱动桥的"右侧"或"主动/被动"桥臂(QC 和 QB)上 ZVS 转换的能量 由泄漏电感器+垫片电感器中的能量以及变压器磁化电感和输出电感器中的能量提供、因此在有源/无源桥臂上实现 ZVS 比在无源/有源桥臂上实现 ZVS 要容易得多。
如果您需要更多信息、请告诉我
此致
Colin
Colin