请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92602-Q1 你(们)好
客户正在考虑使用1.8V 的 PWM 调光信号。 但是、看一下该器件的 D/S、调光高电平 Vth 似乎是2.0V。 因此、我认为它不能支持1.8V PWMIN。 我的理解是正确的?
此致、NY
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
客户正在考虑使用1.8V 的 PWM 调光信号。 但是、看一下该器件的 D/S、调光高电平 Vth 似乎是2.0V。 因此、我认为它不能支持1.8V PWMIN。 我的理解是正确的?
此致、NY