This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:FET VDS 选择

Guru**** 2546800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744752/tps43061-fet-vds-select

器件型号:TPS43061

尊敬的所有人:

我设计的 TPS43061的 VIN=12-20V、VOUT=22V、IOUT=10A。
但是、WEBENCH 输出是73V 的理想 FET。
升压 FET 需要多少 VDS 裕度?
我可以使用 CSD18537 60V FET 吗?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pan-m
    感谢您关注 TPS43061。 您可能知道、Webench 的组件有限、我尝试了您的输入并获得了相同的结果、而 WenBench 确实弹出了有关 FET 的提醒。

    关于裕度、您应该确保您的 FET 支持您的设计中的电压应力。 对于22V 输出、30V FET 应该足够好。 如果您有降额要求、可以选择40V 或60V FET。

    希望这能澄清。

    此致、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。

    我认为应该注意的只是部件和布局、因为负载仅是锂离子电池充电器。
    我将60V FET 作为候选器。

    此致、
    PAN-M