请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS43061 尊敬的所有人:
我设计的 TPS43061的 VIN=12-20V、VOUT=22V、IOUT=10A。
但是、WEBENCH 输出是73V 的理想 FET。
升压 FET 需要多少 VDS 裕度?
我可以使用 CSD18537 60V FET 吗?
此致、
PAN-M
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.