This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:I2C 下降时间超出规格

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729166/lp5569-i2c-fall-time-out-of-specification

器件型号:LP5569

你好

   当客户验证 I2C 的信号完整性时、他们发现 I2C 的下降时间超出规格。

   I2C 下降时间的规格是最小值。 LP5569的15+0.1Cb。 结果为13.37ns。

   客户看不到 I2C 通信故障、但他们想知道 TI 是否对不符合 I2C 规范的最小15 + 0.1Cb (ns)的小下降时间有任何担忧。

   如果 TI 对 I2C 上的小下降时间没有任何顾虑、  由于这种小下降时间、是否存在任何可靠性风险? 可能损坏或寿命缩短、谢谢。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Patrick、

    标记最小下降时间以确保内部电路能够捕捉到它。

    它还采用测试方法、13ns 不是问题、但请记住、低于5ns 的过快下降时间可能会导致通信失败。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、

    Kenneth