请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5569 你好
当客户验证 I2C 的信号完整性时、他们发现 I2C 的下降时间超出规格。
I2C 下降时间的规格是最小值。 LP5569的15+0.1Cb。 结果为13.37ns。
客户看不到 I2C 通信故障、但他们想知道 TI 是否对不符合 I2C 规范的最小15 + 0.1Cb (ns)的小下降时间有任何担忧。
如果 TI 对 I2C 上的小下降时间没有任何顾虑、 由于这种小下降时间、是否存在任何可靠性风险? 可能损坏或寿命缩短、谢谢。
BR
Patrick