This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:放电结束时、TTE 缓慢下降

Guru**** 2496895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728848/bq27510-g3-at-the-end-of-discharge-tte-decrease-slowly

器件型号:BQ27510-G3

e2e.ti.com/.../TTE-decrease-slowly.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stephane、
    这里的问题是什么? TTE 将取决于您的应用所消耗的电流/功率大小。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    请查看问题:

    执行黄金映像后、我检查产品上的 SOC 和 TTE

    每隔10秒、我就会读取 TTE 和 SOC。

    在放电过程中、TTE 是可接受的、并在8小时内沿直线行驶。 TTE 每分钟减少一次。 没关系

    但在过去的5分钟内、TTE 下降得非常缓慢。

    TTE = 5在1分钟30秒内

    TTE = 4、在1分钟30秒内

    TTE = 3、在2分钟0秒内

    在4min10秒内 TTE = 2

    在6min20秒内 TTE = 1

    请找到充电和放电期间的电压、电流、TTE 和 SOC 曲线

    请在最后5分钟找到日志

    2018年9月13日20:03
    温度电压 FCC 电流 TTE_COef_1周期 SOC
    315 3392 7062-853 5 14 2.             TTE = 5在1分钟30秒内
    315 3392 7062-853 5 14 2.
    315 3391 7062-853 5 14 2.
    315 3391 7062-853 5 14 2.
    315 3390 7062-853 5 14 1
    315 3390 7062-853 5 14 1
    315 3390 7062-853 5 14 1
    315 3390 7062-853 5 14 1
    315 3390 7062-854 5 14 1.
    315 3390 7062-854 4 14 1.             TTE = 4、在1分钟30秒内
    315 3389 7062-854 4 14 1.
    315 3389 7062-854 4 14 1.
    315 3389 7062-854 4 14 1.
    315 3388 7062-854 4 14 1.
    315 3387 7062-854 4 14 1.
    315 3388 7062-854 4 14 1.
    315 3387 7062-854 4 14 1.
    315 3387 7062-854 4 14 1.
    315 3387 7062-854 3 14 1.             TTE = 3、在2分钟0秒内
    315 3386 7062-854 3 14 1.
    315 3386 7062-855 3 14 1.
    315 3386 7062-855 3 14 1.
    315 3385 7062-855 3 14 1.
    315 3385 7062-855 3 14 1.
    315 3384 7062-855 3 14 1.
    315 3384 7062-855 3 14 1.
    315 3384 7062-855 3 14 1.
    315 3383 7062-855 3 14 1.
    315 3383 7062-855 3 14 1.
    315 3382 7062-855 3 14 1.
    315 3382 7062-855 2 14 1.             在4min10秒内 TTE = 2
    315 3382 7062-855 2 14 1.
    315 3381 7062 -856 2 14 1
    315 3381 7062 -856 2 14 1
    315 3381 7062 -856 2 14 1
    315 3380 7062 -856 2 14 1
    315 3379 7062 -856 2 14 1
    315 3379 7062 -856 2 14 1
    315 3378 7062 -856 2 14 1
    315 3378 7062 -856 2 14 1
    315 3378 7062 -857 2 14 1
    315 3377 7062-857 2 14 1.
    315 3376 7062 -857 2 14 1
    315 3377 7062-857 2 14 1.
    315 3375 7062 -857 2 14 1
    315 3375 7062 -857 2 14 1
    315 3375 7062 -857 2 14 1
    315 3374 7062 -857 2 14 1
    315 3368 7062-905 2 14 1
    315 3373 7062 -857 2 14 1
    315 3372 7062 -858 2 14 1
    315 3372 7062 -858 2 14 1
    315 3371 7062 -858 2 14 1
    315 3370 7062 -858 2 14 1
    315 3369 7062 -858 2 14 1
    315 3369 7062 -858 1 14 1             在6min20秒内 TTE = 1
    315 3369 7062 -859 1 14 1
    315 3368 7062 -858 1 14 1
    315 3367 7062 -859 1 14 1
    315 3366 7062-859 1 14 1.
    315 3366 7062 -899 1 14 1
    315 3365 7062 -860 1 14 1
    315 3364 7062-860 1 14 1
    315 3363 7062-860 1 14 1
    315 3362 7062-861 1 14 1.
    315 3361 7062-861 1 14 1.
    315 3361 7062-861 1 14 1.
    315 3359 7062-861 1 14 1.
    315 3358 7062-861 1 14 1.
    315 3357 7062-861 1 14 1.
    315 3357 7062-861 1 14 1.
    315 3356 7062-862 1 14 1.
    315 3355 7062-862 1 14 1.
    315 3354 7062-863 1 14 1
    315 3353 7062-863 1 14 1.
    315 3352 7062-863 1 14 1.
    315 3351 7062-863 1 14 1.
    315 3350 7062-864 1 14 1
    315 3348 7062-864 1 14 1
    315 3347 7062-864 1 14 1
    315 3346 7062-864 1 14 1.
    315 3345 7062-865 1 14 1.
    315 3344 7062-864 1 14 1.
    315 3342 7062-865 1 14 1.
    316 3341 7062-865 1 14 1.
    315 3340 7062-866 1 14 1
    315 3338 7062-867 1 14 1
    316 3337 7062-867 1 14 1
    316 3336 7062-868 1 14 1.
    316 3334 7062-867 1 14 1
    316 3333 7062-868 1 14 1.
    316 3332 7062-868 1 14 1.
    316 3330 7062-869 1 14 1.
    316 3330 7062-859 0 14 1.
    316 3328 7062-860 0 14 1.

    如果可能、要调整哪些参数以使 TTE 正确降低?

    可以做得更好吗? 如果是,如何?

    我希望在过去的5分钟内,TTE 每分钟更换一次。

    谢谢、致以最诚挚的谢意

    斯特法内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望在过去的5分钟内,TTE 每分钟更换一次。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法实现。