This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Onyx、
请查看问题:
执行黄金映像后、我检查产品上的 SOC 和 TTE
每隔10秒、我就会读取 TTE 和 SOC。
在放电过程中、TTE 是可接受的、并在8小时内沿直线行驶。 TTE 每分钟减少一次。 没关系
但在过去的5分钟内、TTE 下降得非常缓慢。
TTE = 5在1分钟30秒内
TTE = 4、在1分钟30秒内
TTE = 3、在2分钟0秒内
在4min10秒内 TTE = 2
在6min20秒内 TTE = 1
请找到充电和放电期间的电压、电流、TTE 和 SOC 曲线
请在最后5分钟找到日志
2018年9月13日20:03
温度电压 FCC 电流 TTE_COef_1周期 SOC
315 3392 7062-853 5 14 2. TTE = 5在1分钟30秒内
315 3392 7062-853 5 14 2.
315 3391 7062-853 5 14 2.
315 3391 7062-853 5 14 2.
315 3390 7062-853 5 14 1
315 3390 7062-853 5 14 1
315 3390 7062-853 5 14 1
315 3390 7062-853 5 14 1
315 3390 7062-854 5 14 1.
315 3390 7062-854 4 14 1. TTE = 4、在1分钟30秒内
315 3389 7062-854 4 14 1.
315 3389 7062-854 4 14 1.
315 3389 7062-854 4 14 1.
315 3388 7062-854 4 14 1.
315 3387 7062-854 4 14 1.
315 3388 7062-854 4 14 1.
315 3387 7062-854 4 14 1.
315 3387 7062-854 4 14 1.
315 3387 7062-854 3 14 1. TTE = 3、在2分钟0秒内
315 3386 7062-854 3 14 1.
315 3386 7062-855 3 14 1.
315 3386 7062-855 3 14 1.
315 3385 7062-855 3 14 1.
315 3385 7062-855 3 14 1.
315 3384 7062-855 3 14 1.
315 3384 7062-855 3 14 1.
315 3384 7062-855 3 14 1.
315 3383 7062-855 3 14 1.
315 3383 7062-855 3 14 1.
315 3382 7062-855 3 14 1.
315 3382 7062-855 2 14 1. 在4min10秒内 TTE = 2
315 3382 7062-855 2 14 1.
315 3381 7062 -856 2 14 1
315 3381 7062 -856 2 14 1
315 3381 7062 -856 2 14 1
315 3380 7062 -856 2 14 1
315 3379 7062 -856 2 14 1
315 3379 7062 -856 2 14 1
315 3378 7062 -856 2 14 1
315 3378 7062 -856 2 14 1
315 3378 7062 -857 2 14 1
315 3377 7062-857 2 14 1.
315 3376 7062 -857 2 14 1
315 3377 7062-857 2 14 1.
315 3375 7062 -857 2 14 1
315 3375 7062 -857 2 14 1
315 3375 7062 -857 2 14 1
315 3374 7062 -857 2 14 1
315 3368 7062-905 2 14 1
315 3373 7062 -857 2 14 1
315 3372 7062 -858 2 14 1
315 3372 7062 -858 2 14 1
315 3371 7062 -858 2 14 1
315 3370 7062 -858 2 14 1
315 3369 7062 -858 2 14 1
315 3369 7062 -858 1 14 1 在6min20秒内 TTE = 1
315 3369 7062 -859 1 14 1
315 3368 7062 -858 1 14 1
315 3367 7062 -859 1 14 1
315 3366 7062-859 1 14 1.
315 3366 7062 -899 1 14 1
315 3365 7062 -860 1 14 1
315 3364 7062-860 1 14 1
315 3363 7062-860 1 14 1
315 3362 7062-861 1 14 1.
315 3361 7062-861 1 14 1.
315 3361 7062-861 1 14 1.
315 3359 7062-861 1 14 1.
315 3358 7062-861 1 14 1.
315 3357 7062-861 1 14 1.
315 3357 7062-861 1 14 1.
315 3356 7062-862 1 14 1.
315 3355 7062-862 1 14 1.
315 3354 7062-863 1 14 1
315 3353 7062-863 1 14 1.
315 3352 7062-863 1 14 1.
315 3351 7062-863 1 14 1.
315 3350 7062-864 1 14 1
315 3348 7062-864 1 14 1
315 3347 7062-864 1 14 1
315 3346 7062-864 1 14 1.
315 3345 7062-865 1 14 1.
315 3344 7062-864 1 14 1.
315 3342 7062-865 1 14 1.
316 3341 7062-865 1 14 1.
315 3340 7062-866 1 14 1
315 3338 7062-867 1 14 1
316 3337 7062-867 1 14 1
316 3336 7062-868 1 14 1.
316 3334 7062-867 1 14 1
316 3333 7062-868 1 14 1.
316 3332 7062-868 1 14 1.
316 3330 7062-869 1 14 1.
316 3330 7062-859 0 14 1.
316 3328 7062-860 0 14 1.
如果可能、要调整哪些参数以使 TTE 正确降低?
可以做得更好吗? 如果是,如何?
我希望在过去的5分钟内,TTE 每分钟更换一次。
谢谢、致以最诚挚的谢意
斯特法内