This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:BQ27441-G1

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27441-G1, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728828/bq27441-g1-bq27441-g1

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

您好!  

我无法设置  BQ27441-G1的 SOC1设置阈值。 读取 SOC1设置阈值始终返回0x40。 任何其他寄存器都可以顺利读取和设置。 我测试3个芯片、得到相同的结果。

如何设置 SOC1设置阈值?

谢谢

Gregory

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregory、
    您是否正在使用 bqStudio? 如果没有、您能否将芯片连接到 bqstudio 并尝试进行更改以查看是否发生。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Onyx。

    我没有使用 bqstudio、无法连接到 bqstudio。 我在我们的电路板宽度 NRF52840处理器中使用 BQ27441-G1。 我可以连接 到 BQ27441-G1并设置读取任何寄存器、但不能连接到 SOC1设置阈值。

    SOC1将阈值设置为始终读为0x40。

    Gregory  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以用蓝色接线 bq27741以允许与 bqstudio 和 ev2400进行通信。
    谢谢
    Onyx