请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27441-G1 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 EV2400
您好!
我无法设置 BQ27441-G1的 SOC1设置阈值。 读取 SOC1设置阈值始终返回0x40。 任何其他寄存器都可以顺利读取和设置。 我测试3个芯片、得到相同的结果。
如何设置 SOC1设置阈值?
谢谢
Gregory
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我无法设置 BQ27441-G1的 SOC1设置阈值。 读取 SOC1设置阈值始终返回0x40。 任何其他寄存器都可以顺利读取和设置。 我测试3个芯片、得到相同的结果。
如何设置 SOC1设置阈值?
谢谢
Gregory