This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 校准问题

Guru**** 2546290 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ78350, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744992/about-calibration-question

主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1BQ78350BQ76930

尊敬的 TI 专家:

《bq78350-R1技术参考》中的其他内容
12.2.5电流校准
电流校准的用途是什么?

如果我们不使用 bq78350电量监测计、我们只使用具有 STM MCU 的 bq76930 AFE。
是否需要 进行校准?
我们只需要设置 bq76930 AFE 寄存器、对吧?

我们的问题就是这样
SRN-SRP 之间的电压低于 OCD/SCD 电压阈值、但 AFE OCD/SCD 保护工作正常、OCD/SCD 位被置位


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您好、

    您是否正在与 Matt、Frank 和 Alex 一起进行同一个项目? 今天、E2E 上已多次提出此问题。

    OCD/SCD 特性使用硬件比较器。 校准无法修改这些参数。
    无需校准。 BQ78350-R1使用校准来考虑电路板寄生效应、从而提高监测精度。 如果您需要良好的监测精度、则应考虑校准。

    Matt