请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1、 BQ78350、 BQ76930尊敬的 TI 专家:
《bq78350-R1技术参考》中的其他内容
12.2.5电流校准
电流校准的用途是什么?
如果我们不使用 bq78350电量监测计、我们只使用具有 STM MCU 的 bq76930 AFE。
是否需要 进行校准?
我们只需要设置 bq76930 AFE 寄存器、对吧?
我们的问题就是这样
SRN-SRP 之间的电压低于 OCD/SCD 电压阈值、但 AFE OCD/SCD 保护工作正常、OCD/SCD 位被置位
谢谢