请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5160A 主题中讨论的其他器件: LM5160
大家好、团队、
我的客户正在使用 LM5160A、并且遇到了一些问题。 目标是具有一个可变电源、该电源接受+55VDC、输出范围为0至+48VDC。
选择了连续关断时间(COT)稳压器、该稳压器在可变输出应用中运行良好。 COT 稳压器没有受输出电压和开关频率变化影响的补偿网络。
使用“A”版本的 IC,以便 IC 上的 VCC 引脚可以由外部线性稳压器(9V-13V)供电。 这样做是为了减少高输入电压值时的过度功率耗散。 VIN 引脚的直流输入为55VDC (固定) ,太高,无法使用 IC 的内部线性稳压器。
我从客户应用程序中获得了更多详细信息、我可以 PM 对此进行介绍。
感谢您的支持!
Errol Leon
应用工程师
现场应用工程师