This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:LM5160A

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160A, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729527/lm5160a-lm5160a

器件型号:LM5160A
主题中讨论的其他器件: LM5160

大家好、团队、

我的客户正在使用 LM5160A、并且遇到了一些问题。  目标是具有一个可变电源、该电源接受+55VDC、输出范围为0至+48VDC。

选择了连续关断时间(COT)稳压器、该稳压器在可变输出应用中运行良好。  COT 稳压器没有受输出电压和开关频率变化影响的补偿网络。

 

使用“A”版本的 IC,以便 IC 上的 VCC 引脚可以由外部线性稳压器(9V-13V)供电。  这样做是为了减少高输入电压值时的过度功率耗散。  VIN 引脚的直流输入为55VDC (固定) ,太高,无法使用 IC 的内部线性稳压器。   

 

我从客户应用程序中获得了更多详细信息、我可以 PM 对此进行介绍。

 

感谢您的支持!

Errol Leon

应用工程师

现场应用工程师

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不认为任何稳压器都可以提供零伏的输出。
    对于 LM5160、下限为2V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    感谢您的回答! 有关应用和选择 LM5160A 的思考过程的更多详细信息、请参见。 我将通过电子邮件向您发送详细信息。 2V 的下限可能不是此应用中的交易断路器。

    谢谢!
    Errol