This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5105:在 N 沟道 FET 处于大约16VDC 及更高的条件下、不能在连续模式下工作。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5105, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744669/lm5105-not-working-in-continuous-mode-with-the-n-channel-fets-at-about-16vdc-and-above

器件型号:LM5105
主题中讨论的其他器件: SN6501

我们尝试使用 LM5105来驱动两个 N 沟道 FET、这些 FET 将控制50V B+、以将射频功率 GaN 晶体管漏极。

我们之所以选择此 IC、是因为它能够快速打开和关闭50V B+电源轨。

我们需要 CW 和快速脉冲控制。

我们构建了数据表7.2功能方框图中显示的基本电路。

VDD 引脚具有12VDC。

N 沟道 FET 位于50VDC 轨上。

N 沟道 FET 之间的输出加载1K 欧姆以进行测试。

输入引脚在开路(引脚在内部被拉至低电平)和5VDC 之间手动切换。

我们注意到的是、只要我们将50V 电源轨保持在大约16V 以下、电路就能正常工作。 高于16V 时、电路在我们的 CW 条件下无法工作。

1) 1)该芯片是否会在 CW 条件下运行? (如果是、我们需要更改什么?)

2) 2)如果没有、我们是否需要满足最小脉冲频率、宽度和占空比?

3) 3)如果这是我们应用的错误器件、您能否推荐更好的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lance:

    感谢您询问 LM5105并欢迎使用 e2e!
    我已联系最佳工程师来解决您的问题。
    我是 GaN 驱动器工程师、我想知道:
    我能不能问为什么使用 GaN? 需要什么栅极电压、您有12V 栅极 GaN? 需要什么开关频率?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lance、

    感谢您关注 LM5105。 我看到您参考了数据表第7.2节中的电路。

    我对电路和运行确实有一些问题。 听起来您使用 LM5105和 MOSFET 来打开下游电源电路的50V 电源轨。 在数据表第7.2节中的电路中、高侧 MOSFET 漏极是否连接到50V、MOSFET 共源极和漏极连接是否为要切换/控制的50V?

    我很好奇、当您提到 CW 时、您是否意味着要在直流恒定导通状态下打开高侧 MOSFET?  我假设情况可能是这样。

     高侧驱动器的偏置电容器(HB-HS 引脚连接)在 HS 引脚切换至接地时充电、通常在低侧 FET 导通时充电。 HB-HS 电容器上的电荷需要以最小重复率重新充电、以使高侧偏置保持高于 UVLO 阈值。

    如果高侧 MOSFET 和带开关的低侧 MOSFET 始终存在一定的最长周期、则可以调整 HB-HS 电容器的大小以保持电荷。 请参阅 LM5105数据表第8.2节、确定所需的自举电容值。

    如果需要在直流状态下切换高侧 MOSFET、 则需要为 HB 至 HS 电压提供浮动偏置电源。 SN6501是一款适用于高侧浮动偏置的小型简单解决方案、可添加该解决方案以实现直流运行。

    在您的应用中、记录在驱动器上 HB 电压、HS 电压和 HO 电压范围内的波形、以确认高侧驱动器偏置是否高于数据表中建议的8V+HS 最小值。

    请确认这是否能回答您的问题。

    此致、

    Richard Herring