请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5020 您好!
我的客户有以下问题。 LM5020-20用作48VDC 至3.3VDC 的降压转换器。 48Vdc VIN 也用于以太网供电 OUT RJ45端口。 该电路板未通过 EN55032 Telco 传导发射测试、测试频率为239KHz、与 LM5020的开关速率相同。 为了通过发射测试、需要消除 VIN 中的噪声。 客户提供原理图和布局、我可以 PM。
感谢您的支持!
Errol Leon
应用工程师
现场应用工程师