This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:EMI 问题

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729517/lm5020-emi-issue

器件型号:LM5020

您好!

我的客户有以下问题。  LM5020-20用作48VDC 至3.3VDC 的降压转换器。  48Vdc VIN 也用于以太网供电 OUT RJ45端口。 该电路板未通过 EN55032 Telco 传导发射测试、测试频率为239KHz、与 LM5020的开关速率相同。  为了通过发射测试、需要消除 VIN 中的噪声。  客户提供原理图和布局、我可以 PM。

感谢您的支持!

Errol Leon

应用工程师

现场应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Errol、

    请将设计信息通过电子邮件发送至 Garrett Roecker、让我们继续离线讨论。 在这里、我要关闭这个线程。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Youhao! 我已通过电子邮件向 Garret Roecker 发送设计信息。

    谢谢!
    Errol