This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:TPS7A49 TPS7A4901稳压器输出电压误差/增大

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727848/tps7a49-tps7a49-tps7a4901-regulator-output-voltage-error-creeps-up

器件型号:TPS7A49

我们的设计包含使用 TPS7A4901DRB 调节的3个电压轨。

输入电压介于6V 和12V 之间

输出电压为5.0V、3.3V、2.5V。

这些电源轨上的输出负载为几 mA (<10mA)。

我们在某些单元上观察到输出电压会增大、但这可能需要几个小时才能显现。

一些显示5V 浮动高达6V、而另一些显示3.3V 浮动高达4.0V。  

当输入电压为12V 时、此问题更为普遍。

作为一个实验、我们将输入增加到15V、并看到观察故障所需的时间显著减少。

我们还注意到、如果使能引脚上出现电压降低(最初连接到 Vin、12V)、则故障很难出现。

我们注意到之前的 TI 论坛主题、其中提到了该引脚上的极高输入阻抗、EN 引脚非常接近 NR 引脚。 因此、作为一个实验、我们研究了通过一系列电阻器将相同的输入电压连接到 NR 引脚、需要在 NR 和 EN 引脚之间进行何种隔离、如下图所示。

即使串联电阻为50Meg、也会观察到输出电压失真6%。 这意味着这些引脚之间需要超过100Meg 的隔离才能正常运行。

请确认这些引脚之间的隔离级别是否正确、以确保正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    NR 引脚允许使用外部电容器来过滤 TPS7A49的内部基准。  由于输出电压是基准的增益版本、理想情况下、NR 引脚应与任何其他电压轨完全隔离。   

    通常、当 LDO 输出不是设定值时、这是由意外偏置造成的。  有时、该偏置可能以来自汇编过程的残留磁通的形式出现。  从您的调查来看、您似乎怀疑 EN 和 NR 之间存在意外泄漏路径。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的快速响应。

    正确、我们确实怀疑这些引脚之间存在污染或泄漏路径。

    但让我惊讶的是 NR 引脚对这种污染有多敏感。

    我们的实验表明、EN 和 NR 焊盘之间0.35mm 间隙的100M Ω 电阻、当从 EN 上的12V 输入运行时、足以导致输出中出现3%的误差。在输入电压与的高端工作输入相当时、所需的阻抗将显著降低 36伏

    同样、在这种阻抗水平下、即使在器件上熔断也会导致器件输出失真-实际上就是这样!!

    它真的是如此敏感吗? 在哪种情况下、适合在较高的输入电压下使用 VSON 封装?

    请提供建议。

    标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、感谢您的回应。 您在下面看到了我的进一步评论吗?
    标记。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我们确实希望 NR 与任何电压轨(包括 GND)之间具有大阻抗。 如方框图中所示、NR 引脚连接到内部基准。 由于输出电压等于反馈电阻器获得的基准、任何泄漏到 NR 引脚的偏置都会影响输出电压。

    它适合在较高的输入电压下使用 VSON 封装;但是、您应该确保在焊接后去除任何残留磁通。 焊接后未正确去除的磁通可提供意外的泄漏路径、从而允许对 NR 引脚进行偏置。

    非常尊重、
    Ryan