请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP3944 你(们)好
我有 LP3944评估套件、但评估软件与字形窗口7不兼容。
我尝试通过 Arduino Mega 对其进行控制、但无法建立通信。
我已经将地址引脚的逻辑低电平(A0、A1和 A2_)设置为低电平,所以我使用的 I2C 地址是0x60,最后一位是读取或写入,但我没有得到应答。 我尝试使用不同的地址设置、但没有成功。
有什么建议吗?
此致
Babar