This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3944:I2C 通信问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744971/lp3944-i2c-communication-issue

器件型号:LP3944

你(们)好  

 我有 LP3944评估套件、但评估软件与字形窗口7不兼容。

 我尝试通过 Arduino Mega 对其进行控制、但无法建立通信。  

我已经将地址引脚的逻辑低电平(A0、A1和 A2_)设置为低电平,所以我使用的 I2C 地址是0x60,最后一位是读取或写入,但我没有得到应答。 我尝试使用不同的地址设置、但没有成功。

有什么建议吗?

此致  

Babar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barbar、

    这对于软件来说太糟糕了。 您是否尝试在兼容模式下运行它? support.microsoft.com/.../windows-make-older-programs-compatible

    查看评估板的电路、当 I2C 连接到并行端口时、似乎有一些有趣的输入和输出分离。 您是否已将兆位电流连接到缓冲器和电平转换器的 LP3944侧的 SCL 和 SDA? 我会尝试这样做、并确保线路被上拉。 (EVM 上应存在上拉电阻。)

    如果所有这些操作都失败、您可以尝试 I2C_Scanner sketch。 运动场 Arduino CC/.../I2c 扫描仪