我有一个具有15S3P LiFePO4的电池组模型。 这些电池为 K226650UE01、GPC 推荐的化学 ID 0457。
电池组充满电时:
- 每当我使用化学 ID 0457重新设置时、SOC 为18%。
- 我尝试了多个不同的 LiFePO4 ID、重置后始终为18%。
- 我已经尝试过多种不同的锂离子电池 ID、重新设置后 SOC 为0%(电池电压为~3530mV)。
- 我甚至尝试过几个导联和镍氢 ID、重新设置后、SOC 始终为18%。
我不会期望 SOC 估算准确、但我认为我应该在十几个或多个不同的 Chem ID 中获得18%以外的值。
在15S 时、使用10x 缩放-这是否是一个因素? 我认为我已根据 TRM 正确设置了所有标志。 我根本不使用 VAUX (连接到 VSS)。
请提供任何帮助。
谢谢、
Larry