This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:bq78350-R1 SOC 和 Chem ID

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744244/bq78350-r1-bq78350-r1-soc-and-chem-id

器件型号:

我有一个具有15S3P LiFePO4的电池组模型。 这些电池为 K226650UE01、GPC 推荐的化学 ID 0457。

电池组充满电时:

  • 每当我使用化学 ID 0457重新设置时、SOC 为18%。
  • 我尝试了多个不同的 LiFePO4 ID、重置后始终为18%。
  • 我已经尝试过多种不同的锂离子电池 ID、重新设置后 SOC 为0%(电池电压为~3530mV)。
  • 我甚至尝试过几个导联和镍氢 ID、重新设置后、SOC 始终为18%。

我不会期望 SOC 估算准确、但我认为我应该在十几个或多个不同的 Chem ID 中获得18%以外的值。

在15S 时、使用10x 缩放-这是否是一个因素? 我认为我已根据 TRM 正确设置了所有标志。 我根本不使用 VAUX (连接到 VSS)。

请提供任何帮助。

谢谢、

Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、
    复位时的 SOC 估算基于电压和化学成分。 如果电压没有变化、值应该是相同的、但我同意改变化学物质、那么看起来应该改变。 需要几天时间才能了解这一点。
    您如何加载不同的化学物质?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 bqStudio 的 chem ID 选项卡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以。

    我已经解决了这个问题;EDV2上的 DOD 是复位时初始容量的一个分量。 此字段中的值为8800 (不确定其来源)、因此我将其重置为默认值15232。

    但是、在 EDV2值时 DOD 的计算方法表达不正确:

    " EDV2上的 DOD 应初始化为(1–电池低电量%)×16384、其中电池低电量%=电池低电量%÷2.56"

    这在 7%的 Battery_Low 下算得不上接近15232

    在 TRM (第62页)中、Battery_Low %表示为".01"的单位、默认值为700。 但是、在 BqStudio 中、不能输入700、因为单位是实际%、所以必须输入7.00。

    在 EDV2上 DOD 的计算中、要获得接近默认值的值、用于 Battery Low%的值必须为.07、而不是来自 TRM (700)的 Battery Low%或来自 bqStudio 条目(7.00)的 Battery Low %的值。

    使用公式 Yeilds 15936中的.07。 默认值15232的计算结果为.18的 Battery_Low 百分比或18%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、
    bqStudio 中的 chem ID 选项卡是加载化学物质的方法。
    很高兴您发现了问题。
    EDV2上的 DOD 会更新。 在评估和更改化学成分期间、您可能已达到不适当的 EDV2、并且了解到的数值非常低。 已学习 FCC 受 FCC 学习上限/下限限制、不确定 EDV2上的 DOD 是否受限。
    技术参考手册上个月更新了 、因为许多累积问题、www.ti.com/.../sluubd3、请参阅更新后的文档。 在该更新中更正了 EDV2说明中的 DOD、以删除不正确的2.56因子。 16384的93%是15237、接近于默认值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    是否有地方订阅提供此类更新通知的列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    如果您有 My TI 帐户、您可以使用 Web 上产品文件夹中产品名称旁边的"Alert Me"按钮注册接收"通知"。  该文档更新在一周结束时的电子邮件中提到了以下内容:

    产品器件型号: BQ78350-R1

    ------------------------------------------------------------------

    • 添加了用户指南" bq78350-R1技术参考手册(修订版 D)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!