This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HB50-Q1:供货情况和价格

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2HB50-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744856/tps2hb50-q1-availability-and-price

器件型号:TPS2HB50-Q1

我正在寻找一个高侧开关 IC 来控制2个独立电源通道(负载)的电源输出。 一个通道需要限制为1A、另一个通道需要限制为0.5A。

深入了解您当前显示在预览中的 TPS2HB50-Q1器件可能会满足您的需求。

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2hb50-q1.pdf

目前在线数据有点模糊、我想知道您是否可以填补一些空白?

  • 器件何时投产–我想以24V 直流额定电压运行负载、这意味着我需要 TPS2TB50吗?

  • 对于我想要的版本- TPS2TB50的任何成本概念是这是24Vdc 版本的器件型号?
  • 能否单独设置两个通道的电流输出限制(即一个500mA、另一个1A)?
  • 什么是感测输出?它是如何在通道之间进行多路复用的(即用于电流测量)?
  • 什么是锁存引脚?

 

我是否应该查看其他任何器件(一个具有 I2C 控制的器件会更好)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在器件完全发布之前、您可以提交更完整的数据表版本以发送给您。

    我不熟悉 TPS2TB50。 如果您希望通过电子邮件向我发送电子邮件、请发送电子邮件至 c-phillips@ti.com、以尝试了解有关您所要求的内容的更多信息。

    是的、您可以单独设置电流限制。 此外、感测输出由 SELx 引脚设置、如名为 SNS 多路复用器的数据表中的表所示。

    LATCH 引脚将使器件能够在发生故障后自动重试或保持锁存状态。

    目前、我们没有任何具有 I2C 控制的器件。