Other Parts Discussed in Thread: TPS2HB50-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2HB50-Q1 我正在寻找一个高侧开关 IC 来控制2个独立电源通道(负载)的电源输出。 一个通道需要限制为1A、另一个通道需要限制为0.5A。
深入了解您当前显示在预览中的 TPS2HB50-Q1器件可能会满足您的需求。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2hb50-q1.pdf
目前在线数据有点模糊、我想知道您是否可以填补一些空白?
- 器件何时投产–我想以24V 直流额定电压运行负载、这意味着我需要 TPS2TB50吗?
- 对于我想要的版本- TPS2TB50的任何成本概念是这是24Vdc 版本的器件型号?
- 能否单独设置两个通道的电流输出限制(即一个500mA、另一个1A)?
- 什么是感测输出?它是如何在通道之间进行多路复用的(即用于电流测量)?
- 什么是锁存引脚?
我是否应该查看其他任何器件(一个具有 I2C 控制的器件会更好)?