Other Parts Discussed in Thread: TPSM84A21
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM84A21 尊敬的先生:
我们使用 TPSM84A21生成1.0V 和0.85V。
在 SMT 之后、一个输出1.0V 电压的 TPSM84A21工作正常、但另一个输出0.85V 电压的 TPSM84A21工作正常。
SMT 之后的故障率约为3/10、仅发生在0.85V IC 上。
您是否支持针对 SMT 的 Manaul 或要求?
此外、您能否通过回顾帮助我们回顾 PCB 设计?
谢谢。