This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:充电电流意外过低

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600, BQ24618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728609/bq24600-charging-current-unexpectedly-low

器件型号:bq24600
主题中讨论的其他器件: BQ24618

大家好、我目前正在尝试 BQ24600电池充电控制器电路的试验电路板、我正在遇到充电电流方面的一些问题、但我尚未找到解决方案。  我最初在 PCB 上使用 BQ24618作为较大设计的一部分、但在该 IC 出现类似的欠流问题后、我想尝试在重新进行 PCB 设计之前验证试验电路板上的设计和组件选择。  我还选择切换到 BQ24600、因为它是一种更简单的实现方式、仍然满足我的所有设计目标。  我知道试验电路板对于1.2MHz 开关电源来说并不是特别理想的、但我希望能够接近预期的运行、这样我就可以放心地使用新的 PCB。  我不确定我的电流问题是否是由于它位于试验电路板上(寄生效应)、但我怀疑情况可能并非如此。

随附的是我使用的电路图-对于这种错误、我必须提前将其从不同的工作文件中转换、以反映确切的试验电路板实施。  图上的盒装项目已在性能板上实现、然后将其单独连接到试验电路板、以切断杂散线路并减少可能的寄生效应(或按我希望的那样)。  其中一些组件为表面贴装、但已针对试验电路板的使用进行了调整。

我已将 ISET 引脚配置为分压器、以产生2.88A 正常充电电流和288mA 预充电电流的标称充电电流、但实际上、我看到的充电电流约为70mA。  我无法肯定充电是否实际发生在预充电模式下(不应该是-在运行开始时放电测试期间 VFB 永远不会下降到低于 VLOWV)、但在任一情况下、电流都低于它应该达到的值。

此外、我已经使用四个不同的电感器(3 3.3uH、一个10uH)进行了测试、以查看这是否起了作用、并且在每种情况下、我会获得稍微不同的充电电流:

我可能会被误认为、但是如果充电器处于恒流阶段、那么无论使用的电感器是什么、充电电流都不应该相同?  所有这些似乎都具有远高于预期充电电流的饱和电流、因此我无法判断电感器选择是否是问题的一部分。

此外、出于权宜之计、我们使用了两个不同的 MOSFET -我必须对每个 MOSFET 进行死虫焊、我们订购了大约7个(几乎相同的特性)不同的晶体管、因此到目前为止、我只安装了其中一个。  由于它们彼此非常相似、我怀疑这是导致当前问题的原因。

反向保护二极管是数据表中指定的确切二极管、而自举肖特基是我们手头上的通用 PTH 肖特基二极管-测试正常、但我没有器件型号。

TS 引脚未使用、因此我已将其偏置为中电平电压-该引脚在测试期间的读数为1.73V、这似乎处于基于数据表的良好范围内。

测试期间、ISET 引脚的读数为0.577V、但根据数据表中的公式、电流输出较低(我们的感应电阻为10m Ω、与示例设计中的一样)。  作为测试、我还尝试使用电位器设置该引脚、我注意到、即使在宽输入电压范围(0.57至约1.5V)内、输出电流的变化相对较小(最大增加约15mA)。  我不确定具体如何解释、但我认为它可能很相关、所以我想将其放在这里。

VREF 和 REGN 均可读取正确的输出电压(分别为3.3V 和6V)。

我目前正在为各个节点获取示波器数据、我可以将其发布在一个位置。  我想继续并发表这篇文章、看看是否有任何明显的事情表明我出错了。  同样、我对同一系列芯片的实际 PCB 实现有一个非常相似的问题、因此我认为这个问题只是受在试验电路板上执行的事实的轻微影响、但我可能对此有误。

如果您有任何问题或需要进一步澄清、我们将不胜感激、并提前告诉我您是否有任何问题或需要进一步澄清-谢谢!

最棒的

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了-以下是来自相同测试条件(12V 电源、1节串联锂离子电池)的示波器屏幕截图:

    TOP =高侧栅极驱动、10V/div、底部=低侧栅极驱动、2V/div、水平400ns/div。

    pH 节点、5V/div、400ns/div

    SRN 节点、1V/div (注释偏移)、400ns/div

    VCC、2V/div、偏移至屏幕底部(以12VDC 为中心)、400ns/div

    希望这有助于绘制更好的图片。  失真看起来非常糟糕、超出了我的预期、因为试验电路板干扰。  有什么想法吗?

    谢谢、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、

    您是否曾尝试过 bq24600 EVM (www.ti.com/.../bq24600evm) 、它是否能为您的电池正常充电?

    谢谢、

    宁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、

    您在设置中使用了什么"电池"、电池仿真器或真实电池? 电压和电流吸入能力是多少? 看起来没有负载。 由于 SW 上存在35V 尖峰、布局或测量似乎存在一些问题。 正如 Ning 所评论的、比较 EVM 的操作和布局设计会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ning 和 Eric -感谢您的快速回答。

    我使用的电池是真实电池- 2600mAh 锂离子单节电池。 该设计最终用于其中三个并联设计、但我想使用单节电池进行测试、以更轻松地确认电压变化。 为了达到这一目的、我看到电池上的电压在所有器件都连接到电源并处于断电状态时上升。 此外、如数据表中所述、我将两个 LED 连接到 STAT 和 PG (阴极至漏极开路引脚)、并且在运行这些测试时都亮起。

    我无法在电池制造商的网站上找到相关的产品页面、但该产品似乎与我使用 的产品相同:m.kmart.com/.../p-SPM15147392724

    我还没有尝试过 EVM、但我可以将其作为可能的选项进行研究。

    谢谢! 插孔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、

    您的波形是噪声、SW 波形看起来不正常。 有关典型 SW (即 PH)波形的信息、请参阅 BQ24600 d/s 的第9页。 您最好在 PCB 上工作、而不是在试验电路板上工作。 强烈建议您在自己的电路板上工作之前先测试 BQ24600 EVM、从而熟悉 BQ24600充电器系统。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。