This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD74120:UCD74120:功率损耗/效率数据

Guru**** 2496655 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD74120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725316/ucd74120-ucd74120-power-loss-efficiency-data

器件型号:UCD74120

在本论坛的其他地方、有一个主题、其中介绍了 UCD74120在500kHz 频率下运行且电感器 ESR 为1.2m Ω 时的效率图。

我们需要类似的数据来:

VIN = 12V、Vout = 0.9V、 电感器 ESR = 3m Ω、典型值(Coilcraft XEL5030、0.42uH)、F、SW = 1000kHz、通常为每相10-15A。

您能否提供更全面的数据?

谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 团队-

    尚未收到有关此问题的回复-如果您能提供任何帮助、我们将不胜感激。

    谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    很抱歉、我们未回答您的问题。
    我们将查看并回复您。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我无法找到 UCD74120的任何其他特性曲线、但很遗憾 、该器件不存在独立的 EVM。

    它包含在我们的多 个 DSP EVM 中、尤其是66AK2H 评估模块(K2EVMHK)、但这些 EVM 并不能在各种测试条件下轻松执行效率测试、因为 EVM 旨在演示 DSP 而非功率。  EVM 的价格几乎为1000美元。

    一些标准缩略图项、随着开关频率的增加、栅极电容的充电和放电损耗将按比例增加、VI 开关损耗也将按比例增加、而通过电感器的直流损耗也会随着 Rdson 的升高而按比例增加。

    很明显、我们可以近似地看到、500kHz 时的0.9V 曲线将略高于500kHz 时0.8V 和1.0V 曲线之间的曲线中间点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布拉德-

    谢谢;

    在最近对我的设计进行审查时、我曾对 UCD74120级进行"手波"热分析。

    实际上、使用可用的效率曲线、我就像您说的那样、内插了0.9V/500kHz 的效率来确定损耗。

    然后、对于1000kHz 的开关频率(这是真正的手波部件)、我减去了2%、以得出条件下的损耗。

    然后、我减去了我可以为电感器计算的损耗、这会导致 UCD74120中的功率损耗。

    如果我对 UCD74120使用某种程度的功率耗散电容(CPD)来帮助我缩放500kHz 曲线、我可能会更好地解决这个问题。

    如果您对如何更好地估算1000kHz 下的效率有建议、请告诉我。

    谢谢、Best、Steve