在本论坛的其他地方、有一个主题、其中介绍了 UCD74120在500kHz 频率下运行且电感器 ESR 为1.2m Ω 时的效率图。
我们需要类似的数据来:
VIN = 12V、Vout = 0.9V、 电感器 ESR = 3m Ω、典型值(Coilcraft XEL5030、0.42uH)、F、SW = 1000kHz、通常为每相10-15A。
您能否提供更全面的数据?
谢谢、Best、Steve
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在本论坛的其他地方、有一个主题、其中介绍了 UCD74120在500kHz 频率下运行且电感器 ESR 为1.2m Ω 时的效率图。
我们需要类似的数据来:
VIN = 12V、Vout = 0.9V、 电感器 ESR = 3m Ω、典型值(Coilcraft XEL5030、0.42uH)、F、SW = 1000kHz、通常为每相10-15A。
您能否提供更全面的数据?
谢谢、Best、Steve
Steve、
我无法找到 UCD74120的任何其他特性曲线、但很遗憾 、该器件不存在独立的 EVM。
它包含在我们的多 个 DSP EVM 中、尤其是66AK2H 评估模块(K2EVMHK)、但这些 EVM 并不能在各种测试条件下轻松执行效率测试、因为 EVM 旨在演示 DSP 而非功率。 EVM 的价格几乎为1000美元。
一些标准缩略图项、随着开关频率的增加、栅极电容的充电和放电损耗将按比例增加、VI 开关损耗也将按比例增加、而通过电感器的直流损耗也会随着 Rdson 的升高而按比例增加。
很明显、我们可以近似地看到、500kHz 时的0.9V 曲线将略高于500kHz 时0.8V 和1.0V 曲线之间的曲线中间点。
布拉德-
谢谢;
在最近对我的设计进行审查时、我曾对 UCD74120级进行"手波"热分析。
实际上、使用可用的效率曲线、我就像您说的那样、内插了0.9V/500kHz 的效率来确定损耗。
然后、对于1000kHz 的开关频率(这是真正的手波部件)、我减去了2%、以得出条件下的损耗。
然后、我减去了我可以为电感器计算的损耗、这会导致 UCD74120中的功率损耗。
如果我对 UCD74120使用某种程度的功率耗散电容(CPD)来帮助我缩放500kHz 曲线、我可能会更好地解决这个问题。
如果您对如何更好地估算1000kHz 下的效率有建议、请告诉我。
谢谢、Best、Steve