This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:提高低负载时的 PF。

Guru**** 2496655 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28180EVM-573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725937/ucc28180-improve-pf-at-low-load

器件型号:UCC28180

您好!

我想将 ucc28180控制器用于我的 PFC。 有关 PFC 的信息包括:

Vin=90-130 VAC,330-800Hz

Vin_nrom= 115VAC、330-800Hz

F_SW = 250kHz

Vout= 350V

Pout= 105W

在该设计中、我使用了除垢计算器并在 UCC28180EVM-573上对其进行了测试。 IC 工作正常、但 PF 不是很好。  

因此、我的问题是在低负载时提高 PF。 我在大约20W 的0.66和50W 的0.88下测量 PF。 目标是在50W 时 PF 为0.95、在20W 时 PF 更高。

与计算结果的唯一区别是、我使用的电感值稍高一点。

那么、我可以通过哪些更改来提高我的 PF。

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Constantin、
    UCC28180专为50/60Hz 应用而设计、因此从实际产品设计中获得的大多数参考设计和知识都是从这些低频产品中获得的。
    已在飞机功率115Vac、400hHz 标称输入应用中对此部件进行了一些测试,但获得的数据有限。
    我不知道您对 EVM 做了哪些更改、但您需要进行哪些更改
    (1)增大电流感应电阻器的值
    (2)减小电桥直流侧的高压电容
    (3)将环路带宽从大约10Hz 增加到60Hz。
    (4)增加升压电感

    所有 CCM PFC 电源在轻负载时都存在 pf 损耗。 这是因为在较轻的负载下电流不再连续、因此用于控制电流的公式不再正确。
    此外、对于 UCC28180、用于感测负载电流的电压变得非常小、并且在高压开关环境中会受到噪声皮度的影响。
    当您将线路频率增加到400Hz 时、由于相位超前时间增加、您将得到并增加过零失真。
    本参考中讨论了增加的谐波失真:
    e2e.ti.com/.../507259

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的回答。

    除了步骤3之外、我改变了每一步。步骤3是一个很好的提示、帮助我提高 PF。 此外、在我更改 PI 输入滤波器的电容器(减小至100nF)后、在50W 负载下、我达到了0.98的 PF。

    非常好的帮助。 非常感谢您提供的有用提示。

    此致