请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28180 您好!
我想将 ucc28180控制器用于我的 PFC。 有关 PFC 的信息包括:
Vin=90-130 VAC,330-800Hz
Vin_nrom= 115VAC、330-800Hz
F_SW = 250kHz
Vout= 350V
Pout= 105W
在该设计中、我使用了除垢计算器并在 UCC28180EVM-573上对其进行了测试。 IC 工作正常、但 PF 不是很好。
因此、我的问题是在低负载时提高 PF。 我在大约20W 的0.66和50W 的0.88下测量 PF。 目标是在50W 时 PF 为0.95、在20W 时 PF 更高。
与计算结果的唯一区别是、我使用的电感值稍高一点。
那么、我可以通过哪些更改来提高我的 PF。
此致