This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:对 TPS54302的自举电容器有疑问?

Guru**** 2496815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729191/tps54302-question-about-boot-capacitor-of-tps54302

器件型号:TPS54302

尊敬的支持成员:
我的客户使用了 TPS54302。


我有疑问。

问题1.
根据数据表说明、引导电容器为0.1μF μ F。
您能否向我们演示 TPS54302的 BOOT 电容器上限和下限容量?

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Cbst 没有精确的限制。 通常情况下、68nF 至220nF 均正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    非常感谢您的快速回复。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。