请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54302 尊敬的支持成员:
我的客户使用了 TPS54302。
我有疑问。
问题1.
根据数据表说明、引导电容器为0.1μF μ F。
您能否向我们演示 TPS54302的 BOOT 电容器上限和下限容量?
最恰当的考虑。
Bob Lee。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.