Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS25200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25923 主题中讨论的其他器件:TPS2595、 TPS25200
您好!
在数据表图4中、10mA 表示 Iout=10mA。 我的理解是否正确?
我们希望将 Vovc 电压设置为小于6V。 是否有任何方法可以设置更低的6V?
如果 Iout 增大、OVC 电压会如何变化? 我们希望在 Iout = 500mA 时获得 OVC 的波形。 有可能吗?
此致、
渡边俊弘