This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25923:关于 OVC

Guru**** 2814775 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS25200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744731/tps25923-about-ovc

器件型号:TPS25923
主题中讨论的其他器件:TPS2595TPS25200

您好!

在数据表图4中、10mA 表示 Iout=10mA。 我的理解是否正确?

我们希望将 Vovc 电压设置为小于6V。 是否有任何方法可以设置更低的6V?

如果 Iout 增大、OVC 电压会如何变化? 我们希望在 Iout = 500mA 时获得 OVC 的波形。 有可能吗?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    是的、正确、这意味着输出电流为10mA。

    我建议使用 TPS2595、TPS25200来降低 Vovc 电平。

    此致、
    Rakesh