This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:IOUT=150mA 时的压降电压

Guru**** 2548830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743928/tlv755p-about-dropout-voltage-at-iout-150ma

器件型号:TLV755P

大家好、

 

我知道数据表中 VOUT=2.8V、IOUT=500mA 时的最小压差(VDO)为325mV (最大值)、VOUT=3.3V、IOUT=500mA 时的最小压差为238mV (最大值)。


 

 

但是、我们想知道 IOUT=150mA、VOUT=2.8V 和3.3V 时的 VDO。

您能否告诉我们您是否有任何数据(例如,“压降电压与输出电流间的关系图”)?

如果您没有任何数据,您能否测量 VDO 值?

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru、

    如数据表的图13和14所示、该区域的压降与输出电流呈线性关系。

    因此、我们可以设置150mA 时计算出的最大压降的比率。  下面我显示了2.8V 输出电压的计算:

    Vdo150 / 150mA = Vdo500 / 500mA

    Vdo150 / 150mA = 325mV/500mA

    Vdo150 = 97.5mV

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢您提供信息。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru