This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54239:IC 具有8mA 的无法解释的电流消耗

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54239, TPS54239E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743852/tps54239-ic-has-8ma-of-unexplained-current-draw

器件型号:TPS54239

您好!

我们使用 TPS54239从8V 电源生成3.3V 电压。 测量每个引脚时、我得到以下结果:

EN:8V

VFB:0.75V

输出电压:3.3V

输入电压:8V

VREG:5.5V

SS:5.5V

由于我已断开 VOUT 与该电路和负载的连接、因此没有负载。 我总共看到8mA 来自 VIN 以驱动该电路。 根据我在数据表中的读数、该器件在没有任何负载的情况下的电流可能为1mA、但电流不会接近8mA。 VREG 也是空载的;我通过测量 GND 来确认、其读数为0.5兆欧。 从 VOUT 到 GND 的测量读数为40K。

该器件在未加载输出时是否预计消耗~8mA 电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1mA 是 IC 的非开关电源电流、但当您测试输入电流时、器件正常运行、 Rdson、DCR 和 PCB 的电阻会有损耗。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、感谢您的详细介绍。 很清楚、您是否确认在这种情况下实际需要8mA? 我实际上不知道导通电阻或 PCB 迹线电阻与此相关的原因。 在我看来、IC 本身内部消耗了一些8mA 的电流。  

    什么是 DCR? 我在数据表中的任何位置都看不到该术语。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    DCR 是电感器的直流电阻、您如何测量输入电流? 您为何关注这些数据?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通过将万用表与电源输入串联来测量输入电流、电路上除此 IC 外没有其他元件。

    我想知道电流的使用情况、因为我正在设计一个对过大电流消耗非常敏感的设计、当没有其他负载时、8mA 的电流消耗对于我们的应用来说太大了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为这是合理的、您可以大致计算输入电流以对其进行双倍检查。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪个部分剂量? TPS54239或 TPS54239E? TPS54239是 FCCM、TPS54239E 是轻负载下的 Eco-mode。

    如果您想节省损耗、最好使用 TPS54239E。

    肖恩