请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54239 您好!
我们使用 TPS54239从8V 电源生成3.3V 电压。 测量每个引脚时、我得到以下结果:
EN:8V
VFB:0.75V
输出电压:3.3V
输入电压:8V
VREG:5.5V
SS:5.5V
由于我已断开 VOUT 与该电路和负载的连接、因此没有负载。 我总共看到8mA 来自 VIN 以驱动该电路。 根据我在数据表中的读数、该器件在没有任何负载的情况下的电流可能为1mA、但电流不会接近8mA。 VREG 也是空载的;我通过测量 GND 来确认、其读数为0.5兆欧。 从 VOUT 到 GND 的测量读数为40K。
该器件在未加载输出时是否预计消耗~8mA 电流?